This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CCS Theia 找不到头文件

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403717/tms320f280025c-ccs-theia-cannot-find-header-files

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、支持团队:

我已将旧工作区从 CCS12.8转换为 CCS Theia 1.4.1。

编译工作=>编译器或包含路径没有问题。

但是、例如、编辑器找不到文件中包含的正确头文件

adc.h 这是我自己的 ADC 函数文件。

在 VSC 中、我可以通过在中添加包含路径来修复它 c_cpp_properties.json but I don't think this file exists in CCSTheia.

您可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢。此致、

数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quy、

    是否可以发送项目属性中包含选项以及文件搜索路径的屏幕截图? 您是否从 C2000WARE SDK 导入示例?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请查看随附的我的演示项目。

    e2e.ti.com/.../HelloWorld.zip

    正如我说过的、我是从 CCS12项目导入的。

    它在编译时未遇到任何问题。

    在 main.c 中找不到头文件 adc.h。

    此致、

    数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quy、

    感谢您提供该项目、我希望 CCS Theia 团队提供更多信息。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quy、

    我将其归档为错误。 目前、我们的工作重点是编辑 settings.json 文件。

    打开"常规设置"页面(或 Ctrl+,)并单击"{}"工具栏图标。

    要解决该问题、请尝试将其添加到 settings.json 文件中、我在测试并转至正确的 ADC.h 时似乎对我有效 将路径更改为原始 adc.h 文件位置。

     

      "clangd.fallbackFlags":[

        IC:/Users/Downloads/HelloWorld/240006_HV src 驱动程序"

      ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供解决方法。

    我稍微更改了您的指南。  我没有将它添加到项目的*。theia-workspace 中、而是添加到 settings.json。 对我来说、这是更好的解决方案。

    此致、

    数量