This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 CAN 接口进行固件更新。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402876/tms320f28377s-firmware-update-using-can-interface

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

我们熟悉并经验丰富的 TMS320F28377S 固件更新通过 SCI 接口进行。 还提供了有关 SCI 固件更新和闪存内核的完善文档。 在我们的下一个设计中、我们考虑使用 CAN 接口执行 TMS230F28377S 的固件更新。 我们在搜索 TI e2e 门户网站时发现、本文档才是最相关的: SPRAD51A–2023年12月–2024年4月修订 。 不过、本文档针对的是不同的器件。 在这方面、我们有以下初步询问:

1- 是否有适用于 TMS320F28377S 器件的 CAN 闪存内核、或者我们需要修改适用于 TMS320F28003x 的 CAN 闪存内核? 如果是这种情况、请告知所需的更改。

2- 我们可以 使用适用于 TMS320F28003x 的主机应用程序吗? 如果否、请告知我们所需的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asad:

    相关应用手册: C2000微控制器的 CAN 闪存编程

    1) 1)我们目前提供了适用于 F28003x、F280015x 和 F28P65x 器件的示例。 您需要进行的主要更改是为该器件创建 DCAN 闪存内核(可以以 SCI 闪存内核为基础、并以 F28003x DCAN 闪存内核为基础以获取必要的函数)、并使用为 F28377S 器件提供的闪存 API 库。

    2) 主机应用程序可用于 F28377S 器件、但可能需要针对用户器件输入(F28377x 而不是 F28003x)和器件睡眠时间变量(F28377S 闪存 API 将 DCAN 闪存内核收集的数据写入闪存所需的时间、以 ms 为单位)进行修改。

    谢谢。此致、
    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles Roberson 的指导。 关于第1点、我有个问题:建议针对28377S 修改28003x 的 DCAN 闪存内核工程、还是使用 CAN 函数修改 TMS320F28377S 的 SCI 闪存内核工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 CAN 函数修改 TMS320F28377S 的 SCI 闪存内核工程、因为它已具备特定于该器件的库。  

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在调查和实施 CAN 固件更新流程时确认一些要点。
    1 -我们有一个 TMS320F2837x LaunchPad。 我们想使用该板测试 CAN 固件更新、但似乎无法实现、因为 CAN 引导需要针对 CAN RX/TX 使用 GPIO70/71或 GPIO62/63。 请确认这是正确的理解还是存在其他一些可能性?
    2 - 要从 CAN 引导、需要为 Get/闪存模式设置引导模式引脚?  
    3 -如果是 CAN BOOT0、则 BMODE 值需要为0x07、如果是 CAN BOOT1、则需要0x87。 我们在这方面有一个问题。 如果我们将 OTP 配置为 BMODE 以便可以完成、那么在更新固件后如何从闪存引导? 器件复位时、它是否不会始终跳转到 CAN 引导? 它需要 CAN 接口上的任一命令从闪存引导吗? 如果是这种情况、那么是否意味着 DSP 永远不会以独立模式引导至闪存(需要从另一个器件的 CAN 接口上的一些命令从 FLAH 引导)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asad:

    1.正确。 LaunchPad 上的 CAN 收发器连接到 GPIO 12和17、这不是 CAN 引导使用的组合之一、

    2.是的、您必须修改 BOOTCTRL 寄存器才能让器件进入能够引导。 出于测试目的、您可以使用仿真引导模式而不是修改 OTP。

    3.请查看 此主题、我相信它可以解答您的问题。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的回答。 如果 BMODE 设置为从 CAN 引导、我仍然无法理解从闪存引导的过程。 我已经完成了您提到的主题、但找不到答案。 如果您能详细解释、我将不胜感激。

     : 我们 修改了 F2837xS_sci_flash_kernel 项目,并进行了如下修改,将其转换为 CAN 闪存内核:

    1- 将"C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\boot_rom\f2837xs+ RevB\rom_sources\F2837x_bootROM\cpu01-bootROM\source"中的 DCAN_Boot.c 文件复制到中     工程、因为它包含 CAN 和 API 从 CAN 读取数据所需的初始化。 但是、进行了以下两处修改:
     i -注释掉以下代码部分:

    //	entryAddr = TI_OTP_C1BROM_ESCAPE_POINT_9;
    //	if((entryAddr != 0xFFFFFFFF) &&
    //		   (entryAddr != 0x00000000))
    //	{
    //	   /*if OTP is programmed, then call OTP function*/
    //	   ((void (*)(void))entryAddr)();
    //	}
    //
    //	//Send two test frames if the OTP says so
    //	if (bootMode & DCAN_BOOT_SENDTEST)
    //	{
    //		DCAN_SendWordData(0x0320);
    //		DCAN_SendWordData(0x2837);
    //	}

    之所以这样、是因为 T1_OTP_C1BROM_Escape _POINT_9无法解析、我们认为可能不需要解析。 请提供建议。

    II-以下宏被定义为编译器无法解析 DcanaRegs:  

    #define DcanaRegs CanaRegs

    2-  在 main()函数中、对 SCI_GetFunction()的调用被对 DCAN_Boot()的调用所取代。  

    3-  以下两个文件特定于 SCI 接口、因此从工程中排除。

      i- SCI_Boot.c

      II- SCI_GetFunction.c

    附加了项目文件夹以供审核。 如果您或任何其他 TI 专家能够检查它并让我们抢先了解可以在 kernel.e2e.ti.com/.../F2837xS_5F00_can_5F00_flash_5F00_kernel.rar 中发布的内容、我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asad:

    如果您计划使用 CAN 引导、您可以修改 BOOTCTRL 寄存器以允许这一点、但闪存引导不再可用。 如果要保留引导至闪存的选项、可以编写存储在闪存中的自定义引导加载程序。 因此、当您将引导模式选择引脚设置为引导至闪存时、您可以让它运行设置 CAN 引导的自定义引导加载程序。 您可以在此自定义引导加载程序中添加一些逻辑、以对新接收到的 CAN 数据进行编程/执行、或引导至存储在闪存另一个位置的应用程序。 无论哪种方法、都必须使 GPIO72 == GPIO 84 == 1。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Skyler Baumer:

     很抱歉、我可能没有清楚说明这一问题。 让我再详细地重新表述一下:

    • 我们的应用程序将驻留在闪存中、在正常操作期间、我们可以让 DSP 在电源复位时执行此应用程序。
    • 我们具有另一个片上系统 (SOC)、可通过 CAN 接口与 DSP 进行通信。 该单板计算机将可以访问互联网、并可在需要时下载用于 DSP 的新应用。
    • 此 SOC 具有与 DSP 的 CAN 接口、因此我们希望使用 CAN 接口将新应用传输到 DSP 闪存。 一旦新应用程序被写入闪存、DSP 就应该能够从闪存执行它。

    在我们的旧设计中、我们有带有 DSP 的 SCI 接口。 在这种情况下、当需要传输新应用时、我们只调用 SCI 引导加载程序(为 SCI 选择引导模式引脚)。 将新应用程序写入闪存(通过闪存内核)后、我们再次将引导模式更改为闪存(并复位 DSP)、以便它 执行新的应用程序。 SCI 引导加载程序非常可靠、驻留在 ROM 中、因此、如果编写了任何不良的应用程序或过程在完成前中断、我们始终可以恢复系统。 我们期望 CAN 固件更新是相似的。  

    如果我们在闪存中编写自定义引导加载程序、则会存在以下两个缺点:

    1 -如果引导加载程序因任何原因而被擦除或存在一些错误、则如果不再次手动刷写、可能无法写入新的应用程序。
    2-在发货前将自定义引导加载程序上传到每个 DSP 会向汇编行中添加另一个手动过程。

    我需要指出的一个基本要点是:如果我们可以 通过 ROM 在闪存中对应用程序重新编程、驻留在 ROM 中的 CAN 引导加载程序的实际实用程序是什么  但 随后将无法执行该应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asad:

    遗憾的是、您无法在不覆盖闪存引导模式的情况下将 CAN 引导添加到默认引导模式表。 您所描述的 SCI 与器件连接的流程无法通过 CAN 完成。 如果您希望保持引导至闪存并通过 CAN 执行更新的能力、那么闪存中的自定义引导加载程序可能是您的理想选择。

    此致、

    Skyler