This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:外部振荡器在高温测试中停止工作

Guru**** 2903750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405897/tms320f280049-external-oscillator-stop-working-in-high-temperature-test

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

您好!

    在对电池充电产品进行高温测试时、我们遇到了一个奇怪的问题。 、运行了大约半个小时、然后可能会导致信号丢失 Δ t、并且在芯片断电和通电后永远无法恢复。  在检查电路板之后、我们发现外部振荡器停止工作、X1引脚在提供3.3V 电压后保持低电平、并且 XRS 引脚每16.8ms 降至低电平一次、然后再次上拉。  

    我们还检查电源、VDDIO、VDDA 和 VDD 似乎正常、没有干扰。  振荡器也未短接至 GND。

    我们用另一个芯片替换芯片,系统恢复正常。  我们很长时间以来就在产品中使用过这种设计、这是我们第一次遇到这样的问题。 有没有可能的原因的谬误?   

    期待一些线索或类似的经验、感谢大家!  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Iiyang、

    您能否测量原始 F280049上的 X1电阻与 GND 间的关系、并将其与新电阻进行比较?

    谢谢。此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

        原始 F280049上 X1的电阻约为25mΩ Ω、而新的电阻为7.9MΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李扬、您好!

    X1引脚断开。  您还可以拍摄显示所有标记的 F280049 IC 的照片吗?

    谢谢。此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

        原芯片的标识如下:  

         F280049PZS

         YFB-95AXXLW

              G4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李扬、您好!

    感谢您提供此信息。  我与我们的生产/质量团队进行了沟通、他们建议使用以下链接启动退货流程(CRP):  

    https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 和我们的现场团队将与您合作。

    此致、

    Joseph