This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:有关 AD 端口采样的均方根值计算的查询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397794/tms320f28035-inquiry-about-the-calculation-of-root-mean-square-values-for-ad-port-sampling

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

通过运算放大器后、三相交流电源将输入到 F28035的三个模拟采样 IO 引脚。 ADC 使用20K PWM 触发器。 如何根据收集的 AD 值计算交流功率的均方根值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [报价 userid="581980" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397794/tms320f28035-inquiry-about-the-calculation-of-root-mean-square-values-for-ad-port-sampling "]三相交流电源为 F28035的三个模拟采样 IO 引脚输入

    您的输入交流信号的频率是多少? 60Hz?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中国,它是50Hz,而国外它是60Hz
    我想问一下如何计算这两种市电频率的有效值?
    谢谢!