This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何实现延迟跳闸放大器;释放信号

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409972/tms320f280039c-how-to-implement-delayed-trip-release-signal

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在开发 I-type 三级逆变器。 使逆变器跳闸时、它们需要首先使外部开关跳闸、然后在短暂的延迟后使内部开关跳闸。  

它们现在正在使用谷底开关模块来实现该控制、其中外部开关的跳闸信号在谷底开关模块中被延迟、从而生成内部开关的跳闸信号。

但是、它们在释放跳闸时也需要这种延迟。 首先应释放内部开关的跳闸信号、然后再释放外部开关。 由于两个开关的跳闸信号被锁存、因此它们将在锁存清除信号(CBC 或单触发模式)时同时释放、并且两个跳闸释放之间不会有延迟。

如何实现延迟跳闸释放信号?

他们已经耗尽了 CLB 资源、最好使用 PWM 模块来实现此功能。

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我不知道有任何方法可以延迟跳闸信号的释放、但您可以 通过动作限定器软件强制和死区模块来复制此行为。  客户是否已在其 ePWM 配置中使用死区模块?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    他们正在使用 DB、但您能否告诉我们如何使用 AQ + DB? 我们可以看到我们是否可以将其以 DB 为单位。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我建议使用动作限定器软件强制来重新创建跳闸行为、并利用死区模块的上升沿和下降沿延迟功能来重新创建触发和释放跳闸的延迟、但我认为如果您已经将死区模块用于其他目的、这样做是不可行的。

    CLB 中是否有任何备用资源? 您可以从 CLB 创建跳闸信号并将其馈送到 PWM。

    谢谢!

    Luke