This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:为 VDD 建议的电容器分配

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410618/tms320f280039c-q1-the-suggested-capacitor-allocation-for-vdd

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

你(们)好  

根据 DS 要求、VDD 应连接到电容器以实现稳定电源、VDD 电容器连接有4个引脚4、46、71和87、现在客户有2个10uf 电 容器和4个100nF 电容器、您建议使用哪个引脚来放置10uf 电容器。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    专家目前不在办公室、因此请预计延迟1–2天的响应时间。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya

    请帮助您检查该主题

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    10 μ F 电容是大容量电容、可连接1.2V 电源轨上的任何位置。 100nF 电容是去耦电容、必须非常靠近每个器件引脚。

    我不会将10 μ F 电容器放置在离器件很远(几英寸)的位置、但不需要它们紧挨着器件。

    此致、
    Cody