工具与软件:
作为对新提出的相关问题的后续行动、该问题得到了答复。
我们通过从.launches 文件夹复制生成的.launch 文件来解决该问题、将其放入 git 存储库中、并添加了 转到将.launch 文件放入工程文件夹下的文件夹的 projectspec。
实际上我们将其复制到"${project-loc}/targetconfigs"文件夹...
在这里、我遇到了新问题、我在手册的任何地方都找不到 CCS 在哪里搜索.launch 文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
作为对新提出的相关问题的后续行动、该问题得到了答复。
我们通过从.launches 文件夹复制生成的.launch 文件来解决该问题、将其放入 git 存储库中、并添加了 转到将.launch 文件放入工程文件夹下的文件夹的 projectspec。
实际上我们将其复制到"${project-loc}/targetconfigs"文件夹...
在这里、我遇到了新问题、我在手册的任何地方都找不到 CCS 在哪里搜索.launch 文件?
您好!
[报价 userid="172948" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411398/tms320f28379d-launch-file-search-path-was-configuring-debugger-using-projectspec-files ]]我在手册的任何地方都找不到 CCS 要在哪里搜索.launch 文件?请访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#debug-configurations
谢谢
Ki
我知道如果 CCS 生成这些函数、它会将它们放入" /.launches"文件夹中、并为它们命名 .launch
但我看到,当我把一个.launch 文件放在 " /targetConfigs"文件夹 CCS 找到并使用了它。
我还看到、在典型的系统工程设置(即以"CPU1_PROJECT"和 CPU2_PROJECT"为基准的"sys_project")中、如果我在"sys_project/targetConfigs"和"CPU1_project/targetConfigs" 中放置了"sys_project.launch"、则我会在"Debug"按钮的下拉菜单中看到两个名为 sys_project 的选项。
注意:对于明显的问题"他为什么要这样做?" 嗯、这实际上是 targetConfigs 文件夹作为 两个工程中同一文件夹的链接的副作用!
那么我的问题是 CCS 在哪里搜索午餐文件?
是否可以用某种方法来指示 CCS 搜索位置?
此致 Martin
所以我的问题是 CCS 在哪里搜索午餐文件?
除了生成它们的默认路径外、还将检测在活动工作区中添加/链接到打开工程的任何*。launch 文件。