This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:电源定序

Guru**** 2583775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415371/tms320f28377s-power-sequencing

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

TMS320F28377S 数据表指出"斜坡期间、VDD (1.2V)应保持不超过 VDDIO (3.3V) 0.3V ";数据表还指出"当 VDD (1.2V)关闭时、VDDOSC (3.3V)不应加电"以及"3.3V 电源应一起加电。"

根据这些多重要求、听起来内核电压 一定不能在3.3V 电源之前加电;所有电源必须一起斜升、或者、只要在 VDD 达到1.14V 之前它们没有达到3.14V、3.3V 电源就有可能首先打开。 这是正确的求和吗?

如果是、那么我们如何正确使用 TPS70345双输出 LDO 为 TMS320F28377S 供电? 更重要的是、我们能否使用 TPS70345为 TMS320F28377S 供电? 这是 LDO 的固定输出版本、VOUT1 = 3.3V、VOUT2 = 1.2V。 SEQ 引脚用于确定哪个输出电压首先开启、第一个输出达到其稳定电压的83%时第二个输出打开。 由于 VDD 不应超过 VDDIO 超过0.3V、1.2V 的83%是0.996V、因此我们不能将 SEQ 拉高并首先打开 VOUT2。 但是、如果我们将 SEQ 拉至低电平以便 VOUT1首先导通、则 VOUT2在 VOUT1 = 0.83 * 3.3V = 2.74V 之前不会开始上升、如果 VOUT1在 VOUT2达到1.14V 之前再上升0.4V (2.74V + 0.4V = 3.14V)、那么我们将违反"VDDOSC 不应在 VDD 关闭时加电"的要求。

因此、尽管 TPS70345组件旨在"为 DSP 应用提供双稳压输出电压"、但我们似乎无法使用 TPS70345来为 TMS320F28377S 供电。

我缺少什么吗? 满足所有处理器要求的唯一方法似乎是完全放弃电源时序、同时斜升所有电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我已向我们团队的相关专家咨询、请在第二天左右收到回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经5天了、我仍未收到有关专家的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    很抱歉耽误你的时间。

    [报价 userid="623310" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415371/tms320f28377s-power-sequencing ]根据这些多个要求、听起来内核电压 一定不能在3.3V 电源之前加电;所有电源都必须一起斜升、或者只要在 VDD 达到1.14V 之前它们没有达到3.14V、3.3V 电源就可以首先接通。 这是正确的求和吗?

    3.3V 电源可以在 VDD 之前打开、除非您为 MCU 时钟使用内部振荡器。 在这种情况下、INTOSC 不准确。  

    [quote userid="623310" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415371/tms320f28377s-power-sequencing 我缺少什么吗? 似乎满足处理器所有要求的唯一方法是完全放弃电源定序、同时斜升所有电源轨。

    选项包括:

    1.同时打开电源

    首先为3.3V 电源轨供电、并使用外部时钟源

    主题。 首先为3.3V 电源轨供电、设计为允许略微超出规格 INTOSC

    此致、

    Ben Collier