This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:GPIO 模块捕获的 SDFM 数据和时钟信号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418296/tms320f280037c-the-sdfm-data-and-clock-signals-captured-by-gpio-module

器件型号:TMS320F280037C

工具与软件:

hi champs、

当我的客户使用 SDFM 时、他可以检查数据和时钟信号并确定设置和保持时间。 但是、他不知道 GPIO 模块捕获在传输到 SDFM 模块之前的真实设置和保持时间。

我检查了 CLB 模块、看起来可以使用 CLB 将 SDFM 数据和时钟引脚输出路由到其他 GPIO 引脚、然后检查捕获到 GPIO 模块中的真实数据和时钟信号、是否正确?

请告知您的意见,谢谢。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    CLB XBAR 模块可以将一些 SDFM 信号路由到 CLB。 请参阅 TRM 中的 XBAR 一章、以确认这些是否是您要捕获的正确信号。

    您还可以使用 CLB 输入 XBAR 模块将任何 GPIO 模块路由到 CLB。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我认为 GPIO 模块捕获的 SDFM 时钟和数据信号会连接到 SDFM、我们可以执行以下设计

    1. 这些时钟和数据也可以通过 CLB 输入 XBAR 同时连接到 CLB 逻辑块。
    2. 在 CLB 逻辑块中、我们可以将 CLB 输出连接到 CLB 输入以直接旁路信号。
    3. 使用 CLB 输出 XBAR、并将 CLB 输出连接到特定的 GPIO 引脚。

    然后、我们可以监控内部捕获的 SDFM 时钟和数据信号、对吧?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。

    谢谢!

    Luke