This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034-Q1:F280034PTRQ1适用于 ADC 引脚和 GPIO 引脚的内部钳位二极管

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419982/tms320f280034-q1-f280034ptrq1-internal-clamping-diode-for-adc-pins-and-gpio-pins

器件型号:TMS320F280034-Q1

工具与软件:

您好!

我是为我们的客户提出这个问题。

为了避免 ADC 输入电流过大、用户希望使用内部钳位二极管进行设计。 您能否提供有关 ADC 输入和 GPIO 输入的内部钳位二极管正向电压的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukahit:

    可从 IBIS 文件中获取 ADC (模拟)和 GPIO (数字) IV 特性。  F28003x 器件的 IBIS 文件可从 TI.com 产品文件夹中的 设计工具和仿真下获取。  下载用于 PT 器件型号的 IBIS 模型。  您可以在 SPICE 仿真器中查看该文件、或使用文本编辑器打开*。ibs 文件、以提取钳位二极管的 IV 特性。

    IBIS 文件的第一部分列出了引脚及其相应的模型名称。  在文件的下部搜索模型名称以获取 IV 属性。  该文件针对您可以在用例条件下理解的相应输入电压提供了漏电流的典型值、最小值和最大值。

    此致、

    Joseph