This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:电机消耗更多电流、电压下降。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420880/tmdxiddk379d-motor-drawing-more-current-and-voltage-is-getting-dropped

器件型号:TMDXIDDK379D

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在努力的产品  tmdxiddk379d  ENABLET-XL-F28P65X 和 DRV8343HEVB 上的项目示例、而且现在我们要在 FCL_LEVEL_4上进行速度控制。 我们在无负载上运行电机。 电机参数会相应更新。

现在、何时 EPWM_setDeadBandDelayPolarity (pwmHandle[base]、EPWM_DB_FED、EPWM_DB_POLARY_ACTIVE_LOW);   API   void configurePWM (void) 将执行功能、电机将消耗正在施加的任何电流(稳压电源)、电压从24V (输入)降至5V - 8V。 我已经附上配置 供您参考。

任何见解都是有帮助的。

谢谢、此致

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raghu:

    您是否已经获得了 PWM A/B 信号的波形捕获、可能还有相电流的波形捕获?  您是否能够运行至构建级别#4?

    [quote userid="587246" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420880/tmdxiddk379d-motor-drawing-more-current-and-voltage-is-getting-dropped EPWM_setDeadBandDelayPolarity (pwmHandle[base]、EPWM_DB_FED、EPWM_DB_POLARY_ACTIVE_LOW);   API   void configurePWM (void) 将执行功能、电机将消耗正在施加的任何电流(稳压电源)、电压从24V (输入)降至5V - 8V。 我已附上配置 供您参考。

    该问题是 在运行此功能后专门发生的? 可能高/低侧 PWM 都被设置为高电平。 您需要确保正确配置反相 A/B PWM。

    此致!

    Kevin