This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TI F28P65 c28xCPU2 -在程序加载时自动启动

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418761/tms320f28p650dk-ti-f28p65-c28xcpu2---starts-automatically-upon-program-load

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

将.out 文件加载到 CPU2后、它会自动开始运行。 暂停时、可以看到以下消息"在没有可用调试信息的地址"0x3faa42"处中断、或在程序代码之外"。 如果从 RAM 引导、则会发生这种情况并涉及 ISR。 基于此回答: (+) TMS320F28388D:由于 CPU2自动启动而导致调试时出现问题- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛、我觉得内存可能存在问题、但这仍然无法解决问题。 我不会在从闪存引导的情况下或在 ePWM 等简单用例中发现此问题。 什么可能导致这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟、我们深表歉意。 我们最近切换了指定的专家。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Ozino