Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我在 EtherCAT 从站堆栈代码中遇到 CPU 计时器中断问题。 我正在尝试执行一个代码、在该代码中、CPU Timer0每秒生成一次中断。 我在 CPU1上运行时代码工作正常、但现在我尝试将其集成到由 SSC 工具生成的从器件代码的应用层。 但是、没有触发中断、从器件处于 OP 模式。 我已经将 zip 文件与代码附在一起。 您能评论一下吗、告诉我在哪里可能遗漏了一些内容?
此外、我还会遇到 IPC 通信问题。 我已使用提供的示例将 EtherCAT 分配给连接管理器(CM)、并且我正在尝试通过 IPC 在 CM 和 CPU1之间建立这两种方式的通信。 我是否需要将 CPU1代码集成到代码中f2838x_allocate_ecat_to_cm? 我已经编写了代码、但没有检测到从器件。 是否有解决这种情况的示例?e2e.ti.com/.../f2838x_5F00_cpu1_5F00_led_5F00_ethercat_5F00_tie2e.zip
此致
Sai Pavan