工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户使用 F28P65开发 EtherCAT 项目。
他们 开发 FOE 功能。 因此他们需要使用 CCS 来导出 bin 文件。 bin 文件的功能如下:
bin 文件的大小与 F28P65的闪存相同。 (未使用的闪存空间将在 bin 文件中填充 F)
2.在 bin 文件的末尾添加 CRC 校验码。
对此问题有何建议?
谢谢!
LEO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户使用 F28P65开发 EtherCAT 项目。
他们 开发 FOE 功能。 因此他们需要使用 CCS 来导出 bin 文件。 bin 文件的功能如下:
bin 文件的大小与 F28P65的闪存相同。 (未使用的闪存空间将在 bin 文件中填充 F)
2.在 bin 文件的末尾添加 CRC 校验码。
对此问题有何建议?
谢谢!
LEO
尊敬的 Leo:
若要在 CCS 中导出 bin 文件、您需要使用"Memory Browser"中的 save memory 选项:

点击后,您必须保存文件类型(例如"testing.bin"),并选择输出文件类型为 .bin :

然后、必须用字指定存储器范围(数据)和长度。 如果您希望保存该 BIN 的整个存储器范围以便与器件的存储器范围相当、则需要输入主闪存的起始地址(0x80000)和字数(对于0x80000-0x120000范围、 整个最大范围的字长为0xA0000字)。
谢谢!
Charles
尊敬的 Charles:
感谢您的支持。
我会尝试您提到的工具。
这是整个最大范围的50000个字
它是否应该为0xA0000? (0x120000-0x80000=0xA0000)




顺便说一下

1.28M 是指"1.28 * 1000 * 1024Bytes"或"1.28 * 1024 * 1024Bytes"?
谢谢!
LEO