Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
大家好、我将学习将 F2800137 MCU 中的 I2C 模块用于我的应用。
当我使用 SysConfig 1.21和初始化 I2C 模块(如 ex1_i2c_master 示例)并使用了 I2CA 时、我在开始传输之前立即检查了所有 I2C 寄存器值、它们的值与示例相同、因此 config right 没有问题?
但 我在循环检查字节发送位时卡住了、尽管我有外部上拉寄存器、但我的 I2C 引脚从未上拉、因此数据从未发送。
以下是我的配置:

后来我意识到它们在 JTAG 中使用 TDI 和 TDO、所以在调试时可能会有问题、有人可以为我确认这一点吗?
因此、我尝试了以相同的配置使用 I2CB (用于不同的引脚、因为我耗尽了应用的可用引脚)、但在我初始化该模块并检查其寄存器后、BUSY 位 BB 被设置、但在初始化后我什么也没做。
我读取了 TMR、因此我必须"等待一个比应用程序中最长的数据传输所用的总时间长的周期"、但我不知道如何计算它。 是否有任何其他方式、或者如何阅读?
下面是我如何知道我的 BB 位被设置: 
有人给我提供建议吗? 感谢阅读。