This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:有关 ePWM 直流消隐窗口的问题

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429327/tms320f280049c-q1-question-about-epwm-dc-blanking-window

器件型号:TMS320F280049C-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs:

DCFOFFSET 的说明表明、当 DCFOFFSETCNT 减至0时、如果消隐窗口有效、则消隐窗口将重新启动。

DCFWINDOW 的说明是当 DCFOFFSETCNT 减少为0时、如果消隐窗口处于活动状态、则不会重新启动消隐窗口。

说明的这一部分看起来有点冲突、您能否帮助检查哪一个是正确的?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    这里更好地展示了我们试图解释的内容。 如果消隐窗口被激活并进入下一个周期、并且偏移计数器到期、则不会重新启动消隐窗口。

    此致!

    Ryan Ma