This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:生成具有 hex2000的.bin 文件时弹出错误

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429082/ccstudio-error-pop-out-when-generating-bin-file-with-hex2000

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们按照下面的帖子生成.bin 文件。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113498/tms320f280025c-post-build-to-generate-bin-file-the-size-is-too-big/4138341

按照这些步骤操作、就会遇到显示的错误、可以通过在不同的 PC 上使用 CCS12.8进行复制。

错误显示 hex2000找不到路径。 但它检查的是 hex2000位于路径 C:\ti\cs1281\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000_22.6.1.sts\bin。

点击下面片段中的.exe 即会立即执行。

仔细检查 roms_directive_file.txt 和 app.out 是否都存在于路径中、但编译后无法编译…

与我们所处的团队进行核实? 你会告诉我吗?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champ:

    立即添加更多查找。  

    使用 CCS12.7.1版本时没有问题。

    与两个版本不同、对于 CCS12.7.1、它是完全安装的、对于 CCS12.8、它仅安装 C2k 系列产品、然后出现上述错误。

    不确定是 CCS12.8中的错误、或者在安装 CCS 时、它必须完全安装所有产品(不应如此)。

    请帮助确认根本原因是什么。 如果它是 CCS12.8中的错误、是否有修补程序权变措施来解决显示的错误?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿调用 hex2000 post-build 步骤。  而是按照 CCS 中的十六进制实用程序一文中所述运行它。  请注意标题为" 传递十六进制命令文件"的最后一部分。

    谢谢。此致、

    -George.