This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用 DSS 将字符串写入 CCS 中的特定变量

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429422/tms320f280049-writing-a-string-to-a-particular-variable-in-ccs-using-dss

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

您好!

我想使用 DSS 将字符串写入 CCS 中的特定变量。

我尝试过使用  debugSession.Options.setString(variable_name、"string")

但它向我发送了一个类似的错误、 无法调用方法"setString"(未定义)。

语法是否正确、或者是否有其他方法可以实现?

您可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢!
Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    这看起来不是有效的函数、您可以参阅此处的 DSS API 参考指南:

    File:///C/C:/ti/ccs1280/ccs/ccs_base/scripting/docs/DS_API/index.html

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!
    我参考了 DSS API 指南、从该指南中我找到了我使用的内容 (debugSession.Options.setString(variable_name、"string")
    您可以帮助我了解适合我用例的 API 吗?

    谢谢!  

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 CCS 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 12.4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将下载 CCS 12.4以重现此问题。 一旦能够对其进行测试、我就会给您回复。