请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我正在使用上述具有 ePWM 5类功能的 C2000 MCU。 相应地、MCU 具有一组 EPWM_XCMP_REGS 寄存器、用于设置 PWM 模块的 XCMP 复杂波形发生器运行方式。 但是、在当前版本的 C2000ware 中、这些寄存器似乎并未在 F28P65x 类型器件的器件支持文件中预先定义。 具体而言、可以在 C2000ware 中提供的链接器命令文件中看到、缺少相关的寄存器、即未定义其地址(在"f28p65x_headers_nonBIOS_cpu1.cmd"和所有其他类似文件中、定义寄存器地址)。 同样、 "f28p65x_globalvariabledefs.c"文件中缺少所需的定义。 "f28p65x_EPWM.h"中似乎只有位字段的基本结构。
您能否提供:
-链接器命令文件设置正确的寄存器地址
-一个已更正的 globalvariabledefs 文件,其定义为 PWM 模块的 XCMP 波形特征所必需?
此致