This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:QPOSCNT 始终保持连续

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433412/tms320f28377s-qposcnt-always-keep-one-cont-i-taked

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

这是初始化代码。

void POSSPEED_Init (void)

EQep1Regs.QUALPRD = 2000000;// 200 MHz 上100Hz 的单位计时器
// SYSCLKOUT

EQep1Regs.QDECCTL.bit.QSRC = 00;// QEP 正交计数模式
EQep1Regs.QEPCTL.bit.free_soft = 2;

EQep1Regs.QEPCTL.bit.PCRM = 00;// PCRM=00 mode - QPOSCNT reset on
//索引事件
EQep1Regs.QEPCTL.bit.UTE = 1;// Unit Timeout Enable (启用单元超时)
EQep1Regs.QEPCTL.bit.QCLM = 1;// Latch on unit time out (锁存单元超时)
EQep1Regs.QPOSMAX = 0xffffffff;
EQep1Regs.QEPCTL.bit.QPEN = 1;// QEP enable (启用 QEP)
EQep1Regs.QCAPCTL.bit.UPP = 5;// 1/32 for unit position (适用于单元位置)
EQep1Regs.QCAPCTL.bit.CCP = 7;// 1/64用于 CAP 时钟
EQep1Regs.QCAPCTL.bit.CEN = 1;// QEP Capture Enable (启用 QEP 捕捉)
}