请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 工具与软件:
团队成员、您好!
我正在研究通用电机控制代码。 在我们的定制工作板上、我们替换了 F280025C 微控制器。 更换控制器第一次尝试后、 我无法刷新后刷新。 我将持续获得
" 连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。
如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或
尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低的 TCLK) "错误。
谢谢!
此致、
Premkumar。 T