This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:C29内核 MCU

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430762/tms320f28p650dh-c29-core-mcu

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

大家好、专家、我看到了最新的 IDE 集成 C29工具、TI 将推出 C29内核 MCU、是否有新功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 C29的全新器件系列将于未来几周内在 TI.com 上推出、其中包含重要的新功能。 如果您希望在此之前了解更多信息、请联系您当地的 FAE 联系人以获取更多信息。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我就读的大学没有获得 FAE 的支持。 我可以问我在哪里可以获得此文档、C2000 C29x CPU 和指令集用户指南 SPRUIY2、或者何时可以获得 C29x 的特定发布时间?  我用 C2000系列已经很多年了、真希望 TI 能做出来一个新的内核、来克服 C28X 内核的缺点。 您能帮我问 FAE 来提这个文件吗~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的第一批基于 C29 CPU 的 F29x 器件现已公开发布。 请访问以下链接访问产品页面、获取完整的器件文档、包括 CPU 用户指南。  

    F29H859TU-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、
    Ibukun