This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:可靠应用程序使用 API 函数的时间

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443813/tms320f280039c-time-of-authentic-application-use-api-function

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

您好!

1.我们不使用安全启动模式, 在引导加载程序中调用 CPU1BROM_calculateCMAC()函数来验证我们的应用程序。

 应用大小约为90KB、可信时间约为80ms。

我认为时间与文件不同。

我不知道该怎么解释。

我调用 CPU1BROM_calculateCMAC ()函数 如下。

2.使用安全启动模式时、我们如何测试对闪存启动模式前16KB 进行身份验证所用的额外时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在下面找到您的问题的答案:

    1.请注意、本文档中提到的时间测量值以 INTOSC 为基准、在安全闪存启动期间为10MHz。  

    2.您可以测量应用程序代码通过正常的闪存启动、安全闪存启动所花费的额外时间、并记录二者之间的时间差以获得上述结果。  

    谢谢、此致

    Pramod