This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:连接到 AFE031芯片的引脚编号47和48的 F280049C MCU 的引脚编号是什么?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031, BOOSTXL-AFE031-DF1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444376/launchxl-f280049c-what-pin-number-is-the-f280049c-mcu-connected-to-pin-numbers-47-and-48-of-the-afe031-chip

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
"主题"中讨论的其他器件:AFE031BOOSTXL-AFE031-DF1

工具与软件:

위의 AFE031 데이터시트를 보면 TX_FLAG 와 RX_μ FLAG를 사용해야 하는 것처럼 보인다。 (AFE031의 47번 μ A、48번 핀 μ A)

AFE031 데이터시트의 44페이지를 보더라도 TMS320F28x MCU GPIO 핀과 연결되어있으며、이것에 대한 연결을 해봐야 한다고 생각한다。

현재 사용하는보드는 LAUNCH-F280049C 보드이며、

사용 펌웨어는 dacmode 이다 Ω。

이 펌웨어에서 47번、48번에 연결하는 핀으로 보이는 핀은 아래 코드처럼 F280049C의 GPIO10 (93번)、GPIO0 (79번)번 핀이라고 보인다。

위 코드사진을 올린 이유는 그런 내용을 파악하기가 어려워서 올린 것이다 μ A。

다시한번 검토하고 회신주기 바란다 μ A。

위의 AFE031 데이터시트를 보면 TX_RX FLAG와 μ s FLAG를 사용해야 하는 것 같습니다。 (AFE031의 핀 47 및 48)

AFE031 데이터시트의 44페이지를 보면 TMS320F28x MCU GPIO 핀에 연결되어 있는데 이것에 연결해야 한다고 생각합니다。

현재 사용되는 보드는 LAUNCH-F280049C 보드입니다。 





사용되는 펌웨어는 dacmode입니다 μ A。 이 펌웨어에서 숫자 47 및 48에 연결된 것으로 보이는 핀은 아래 코드와 같이 F280049C의 핀 GPIO10 (#93)및 GPIO0 (#79)으로 보입니다。 위에 코드 사진을 올린 이유는 내용을 이해하기 어려웠기 때문입니다 μ A。 다시 검토하고 회신하십시오 μ A。

查看上面的 AFE031数据表、似乎应该使用 TX_FLAG 和 RX_FLAG。 (AFE031的引脚47和48)

如果查看 AFE031数据表的第44页、该引脚会连接到 TMS320F28x MCU GPIO 引脚、我认为您需要连接到该引脚。

当前使用的电路板是 LAUNCH-F280049C 板。 



使用的固件为 dacmode。

 
在此固件中、与编号47和48连接的引脚看起来是 F280049C 的引脚 GPIO10 (#93)和 GPIO0 (#79)、如以下代码所示。 

我上传上面的代码照片是因为很难理解其中的内容。

请重新审核并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     GPIO_TX_MODE 功能与 AFE031的 Tx_Flag 信号不同。  GPIO_TX_MODE 可以连接到0V (逻辑"0")或3.3V (逻辑"1")以更改字传输。

    如果使用 BOOSTXL-AFE031-DF1硬件、Tx 和 Rx 标志信号不会连接到 C2000。

    此致!

    Kevin