This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:外部 TMS320F28035中断

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445272/tms320f28035-tms320f28035-interrupt-external

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

如果我 有超过3个中断外部信号连接到 GPIO 引脚、我该如何管理它们?

也许我曾接受过误导、但似乎只有 XINT1、XINT2和 XINT3可用。

如果多个 GPIO 与 XINT1相关、对于多个、是否有办法区分 GPIO 是否生成了中断?

或者我应该使用 Capture Inputs interruptp? 我还没有研究 它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家目前不可用。 请预计回复会延迟1-2天。

    此致、

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo:

    是、只有3个 XINT 模块可用于此器件

    任何 GPIO 均可用于触发 XINT。 GPIO 需要由用户通过以下寄存器进行选择

    谢谢