This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:CAN##39;t 使用 CCS 3.1.0设置断点

Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447859/tms320lf2407a-can-t-set-breakpoints-using-ccs-3-1-0

器件型号:TMS320LF2407A

工具与软件:

您好!

我想了解一些从 TMS320LF2407A 器件上的内部闪存运行的旧代码。  我正在使用 eZdsp 开发板附带的 CCS 3.1.0。  

我可以重新构建代码、加载并运行它。  我也可以单步执行整个组装过程。  

但是、我不能设置断点。   当我尝试设置一个(C 源代码或汇编代码)时、会出现以下错误:

"无法将断点设置为

:硬件断点太多。   每个处理器总线不能设置多个 H/W 断点。  序列 ID:0错误代码:0错误 类别:0x00000000"

请注意、我没有设置断点。  

似乎我应该能够至少设置几个断点。   

我们非常感谢您提供任何反馈或帮助。   此外、如果我不能使用 CCS 设定一个、那么通过修改源代码、例如插入一行汇编语言来设定一个吗?

谢谢你