This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:此警告是否有风险?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466056/tms320f280039c-q1-is-this-warning-has-risk

器件型号:TMS320F280039C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问此问题、我的客户发生以下警告:

如果他们删除其中的一些代码  bsp\f28003x_headers\cmd\f28003x_headers_nonBIOS.cmd

该警告将消失。

因此、他们有以下问题:

1.为什么会出现此警告? 此警告会导致什么?

2.是否可以忽略此警告? 他们能否删除上图中的一些代码?

3、如果不能忽视,我们该如何解决?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应在最新版本的 C2000Ware (v5.04.00.00)中修复此问题

    可以删除此行  "PieVectTableFile :> PIEVECTTABLE, type=NOINIT"来解决该问题

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    感谢您的答复。

    原因是什么? 只是 SDK 的一个错误吗?

    我之所以提出这个问题、是因为如果客户更改他们的 SDK 版本、所以他们更喜欢使用旧的 SDK 版本、这是一项艰巨的工作。

    如果他们使用原始的 SDK 版本,他们只需要 删除"PieVectTableFile :> PIEVECTTABLE, type=NOINIT"在客户当前项目? 这是否会影响客户的项目?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 SDK 中的错误。  

    要修复它,他们将不得不删除我提到的行。 它应该可以消除 警告、并且不会影响任何其他东西。

    此致

    Siddharth