This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:输出阻抗、差分输出?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1485027/lmx2571-output-impedance-differential-outputs

器件型号:LMX2571
Thread 中讨论的其他器件:LMX2694-LMX2694-LMX EP

工具与软件:

我需要将输出与混频器进行匹配、合成器上的输出阻抗是多少?

另外、我认为这是不可能的、但我会问。  是否有可能从这个芯片获得差分输出?

我需要一个频率至少为-40°C 至105°C 且量程为0-1GHz 的合成器。  如果 LMX2571具有差分输出、那就完美了。  差分输出会减少混频器中的 LO 泄放。

谢谢!

-Corey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    我们没有该器件的 s 参数。  

    输出不是差分输出、是两个具有相同输出相位的单端输出。

    我们没有很多扩展温度的器件。 但 LMX2571-LMX是 EP 单端输出器件。 LMX2694-GHz 是差分、其可以在高达 EP 的频率下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较糟糕。

    我确实看到了 LMX2571-LMX2571 EP、但遗憾的是、它太贵了。

    感谢您的响应。