This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:计算输出频率的时间

Guru**** 2584175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484424/lmk05318bevm-calculate-time-to-output-a-frequency

器件型号:LMK05318BEVM

工具与软件:

您好!

我有 LMK05318BEVM、它运转良好。  

如何确定生成的输出频率被锁定(相位和频率)到输入频率所需的时间?
例如、1KHz 输入(PRIREF_P)到600 MHz (OUT4_P)?

对于牵引模式:

具有级联 APLL2的 DPLL 模式

2. DPLL 模式  

在部分中、运行脚本后在 TICS Pro 中设置 DPLL 我得到:总 DPLL 相锁时间~= DPLL 快速锁定时间+ 2 * DPLL 相锁测量时间。

DPLL 锁相测量时间是多少?

BR

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    遗憾的是、 没有直接的公式来计算锁相时间。 它由 MATLAB 运行脚本进行处理。

    访问此信息的系统要求是什么?

    -Riley