This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:板载晶体振荡器不工作

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481934/lmx2572lpevm-on-board-crystal-oscillator-not-working

器件型号:LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

工具与软件:

大家好!

我们正在尝试使用 TI LMK60E2-100M00SIAT 来为 EVM 板提供100MHz 参考时钟。 我们按照数据表中提供的连接将 IC 焊接到电路板上。 附加下面的数据表屏幕截图

                                                     

但是、上述设计无法正常工作、因为我们没有得到任何输出。 请告知我们所选的 IC 是否正确、或者我们在设置中是否缺失任何内容。

提前感谢、

此致、

Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    LMK60E2是一个 LVPECL 振荡器、 您应进行以下修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 在进行更改之前、请确认:

    1.电阻26和31需要替换为0.1uF 电容

    2.需要为7和28连接150欧姆电阻。

    您可以确认一次吗?

    再次感谢。

    此致、

    Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我对电路进行了上述更改、并在从 PRO 板通过 SPI 提供信号配置后、可看到 LMX 板短路了。 电压降至2.8V。 对新焊接的元件进行了连续性和短路检查、结果似乎没有问题。

    请告诉我、我们是否可以了解它为什么不起作用、或者我们错过了什么。

    谢谢你。

    此致、

    Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    您是否为电路板提供了足够的电流、振荡器消耗的电流可能高达110mA。  

    您能确定短路是由合成器还是振荡器引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限值设为0.1A。 当我使用默认配置(单音输出)时、即使频率移至1.8GHz (而不是编程的1.5GHz)、也不会出现短路。 我认为振荡器导致了短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    100mA 电流限制太小。 LMX2572已消耗75mA。  将电流限制设置为500mA 重试。