This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何使用该时钟芯片同步多个 AD9695输出?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1486236/lmk04828-how-can-multiple-ad9695-outputs-be-synchronized-using-this-clock-chip

器件型号:LMK04828

工具与软件:

我目前正在使用3个 AD9695 (即 A、B 和 C)和1个 lmk04828时钟芯片调试开发板。 LMK04828芯片在级联零延迟双环路模式下运行、并且 sysref 会持续生成。 在 Verilog 程序中、使用相同的 JESD204 RX IP 内核(对于 SYSREF 始终开启、则为默认的 SYSREF)。 通过调整 declk 和 sysref 的延迟、我能够在同一内核时钟周期内对齐来自 RX IP 内核的 rx_tvalid 输出。

然而、根据结果、交流采样数据是同步的、但 AB 不是同步的。 下图展示了对同一正弦波进行 AB 和 AC 采样的结果。

这是否与 AD9695寄存器(0x128、0x129)中 sysref 的建立和保持状态有关? 或者、是否存在多芯片同步方案的任何参考?