This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:是否可以使用此评估板来调制激光器

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1485076/lmx2594evm-is-it-possible-to-use-this-evaluation-board-to-modulate-a-laser

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

工具与软件:

您好、 我绝不是一名电气工程师。  我看到该评估板可发射高达15GHz 的信号。   

这是一款镍酸锂(LiNbO3) Mach-Zehnder 干涉仪(https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=LNA2322)。  此评估板的输出射频信号是否可用于向 LiNbO3提供输入射频信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    从 LiNbO3数据表中、我不了解它是如何工作的。 我不能评论 LMX2594是否适合该应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    LiNbO3 MZI 的目标是将入射光拆分为两个波导、然后使用 MZI 的一个分支上的电光学效应以 π 弧度改变光的相位。  然后、当光的两个分支重新组合时、异相光将会抵消、从而产生"0"。  如果支路中没有相移、光将在不产生干扰的情况下重新组合、这就是"1"。

    当电压场放置在 LiNbO3上时、会发生相移。  为了获得正确的相移量、 数据表 指出 需要4.5V 的射频电压(VPI)(1GHz 调制)。   

     LMX2594是否能 在1GHz 下提供4.5V 信号摆幅?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    4.5Vpp = 17dBm、表示大信号。 LMX2594在1GHz 下的输出功率约为6dBm (在50Ω 负载上为1.26Vpp)。 您需要一个放大器将信号提升到17dBm。