This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484875/lmx2592-lmx2592

器件型号:LMX2592

工具与软件:

您好、先生、

我正在使用 LMX2592德州仪器(TI)进行 PLL 锁定。 我使用10MHz 的参考时钟。我使用的频率从2732MHZ 到5500 MHz、但以分数频率(例如2732.05 MHz、2799.05 MHz、3550.05 MHz、3897.05 MHz  显示、我在边带中以及中心频率中也有杂散。 为了解决这个问题、我 在 TICS pro 中更改了很多寄存器更改、但没有任何改进。 在此示例中、请帮助我修复分数频率的杂散。

谢谢、此致

Ganesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    使用10MHz 参考时钟和0.05MHz 频率时、预计会有小数杂散、整数边界杂散。

    一般而言、要解决该问题、请考虑:

    -使用不同的参考时钟、如19.2MHz

    -使用小电荷泵电流

    -使用窄环路滤波器带宽

    -将 PLL_DEN 设置为与10MHz 无关的内容。 例如、设置 PLL_NUM = 12345678。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    继续前面的讨论。 我想实现 PFD 至400MHz、请分享输出4GHz 的设置。

    谢谢  

    Ganesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    请使用 TICS Pro 来创建配置。

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仅使用 tics pro。我想知道如何仅使用 tics pro 在4 GHz 下实现400 fpd。我使用100Mhz 参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    您能否分享您的 TICS Pro 配置?