This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:对 LMK04808进行编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04808, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1487011/lmk04808-programming-of-lmk04808

器件型号:LMK04808
主题中讨论的其他器件: LMK04828、LMK04832

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 LMK04808器件。

每次上电时、我们是否需要对 LMK04808进行编程?

我们能否对 LMK04808进行一次编程、避免每次上电时进行编程? LMK04808是否具有任何内置 NVM?

如果存在任何内部 NVM、我们可以多次对 NVM 重新编程、还是存在任何限制?

此致、

P. Sam Durai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、  
    是的、每次下电上电时都需要对 LMK04808重新编程。  
    它没有任何形式的非易失性存储器。  

    我强烈建议改用我们的较新抖动清除器、例如 LMK04828或 LMK04832、这些抖动清除器具有更积极的支持。  

    此致、

    Vicente