This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:NA555晶圆厂转移和数据表修订版 J 变更

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1486914/na555-na555-fab-transfer-and-datasheet-rev-j-changes

部件号:NA555

工具与软件:

您好!

我们已审查了最新数据表修订版 J 中适用于 NA555的"从修订版 I (2014年9月)到修订版 J (2025年2月)的更改"部分、并想确认关于晶圆厂转移和数据表更新的以下要点:

  1. 我们担心最近晶圆厂转移是否对 IC 的电气特性进行了任何更改。
    为了正确评估更换和采用情况、如果电气特性有任何变化、我们将非常感谢您的确认。

  2. 此外、我们注意到、Rev. J 的"开关特性"表中删除了"计时间隔的初始误差"规格
    请您解释一下删除的原因吗? (例如、规范政策变更、与最新标准的一致等)

  3. 尽管我们查看了数据表、发现电气特性部分没有明显变化、但如果我们需要了解任何微小的更新或说明、如果您也能分享该信息、我们将不胜感激。

我们将进行深入确认、以进行评估和考虑未来的设计。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    1) 1)无更改数据表 EC 表

    2) 2)我怀疑当前的 PCN 更改性能不符合删除的部分。 最终的 PCN 材料会满足"计时间隔初始错误"要求(预计会稍后退回)

    3) 3)在设计中进行的 PCN 更改尚未最终完成。 我预计与最终的 PCN 器件没有明显的性能差异。 该器件的 PCN 是在设计/工艺中、因此无法实现完美匹配。