This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:布线阻抗

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1485268/cdce6214-trace-impedance

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102.

工具与软件:

您好!

  我需要一个156.25Mhz 参考时钟来实现10Gbps XFI。

  soc 数据表显示输出驱动器类型应为 HCSL。 我认为 CDCE6214没问题、但它的输出类型为 LP-HCSL。 请仔细检查。

  soc 数据表显示差分布线阻抗应为85欧姆。 但是、CDCE6214的差分输出阻抗为100 Ω。 我担心不匹配。 我可以采取什么措施来优化它?

  soc 数据表显示通用布线阻抗应为25 Ω。 我对这种 常见布线阻抗感到困惑。 如何控制它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    CDCE6214不支持85 Ω 阻抗 LP-HCSL、这可能会导致反射问题。 我建议改用 LMK3H0102、该器件可支持85 Ω LP-HCSL。

    您能否提供讨论常见布线阻抗的 SOC 片段?

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    提供了一个有关基准时钟要求的表格。 除此之外、没有其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    我不熟悉这作为一个规范。 该阻抗值可以是 Altium (或任何 PCB 布局工具)提供的-我们正是通过这种方式确保差分布线阻抗正确。

    谢谢!

    Kadeem