This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208IEVM:无评估板输出

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208IEVM, USB2ANY, LMK1D1208EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1487200/lmk1d1208ievm-no-outputs-from-eval-board

器件型号:LMK1D1208IEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMK1D1208EVM

工具与软件:

将 LMK1D1208IEVM 评估板连接到 TICS PRO SW。  根据用户手册、选择了1208器件、选择了 USB2ANY、扫描了总线并找到了器件。  我可以更改 I2C 地址跳线、重新扫描会找到新地址。  启用 MAIN 选项卡 GUI 的输出时、状态消息显示写入成功。  如果移除了 VCC、写入将按预期否定确认。  然而、即使在 GUI 中启用了所有输出、所有输出也看起来都被禁用。  评估板端接电阻器处(在交流电耦合到 SMA 连接器之前)的输出的 P 和 N 均为零伏。  我预计在共模电压下会有一个高电平、一个低电平或者两个低电平。  VCC 已在3.3V 和2.5V 电压下进行测试。  输入是周期为1秒的100us 脉冲。  是否有一些也启用输出的输入信号检测电路?

在 RAW 寄存器选项卡中、R0和 R2值遵循主选项卡中的设置、但读取任何寄存器将反映最后一次写入的值。  目前尚不清楚是否有任何 I2C 写入真正对1208器件进行了写入。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    听起来您已正确地与器件进行了连接。 我将 LMK1D1208EVM 带入实验室、发现在未提供输入或选择了错误输入时、我只能在输出端看到逻辑低电平。 请参阅下面随附的数据表的表9-3。

    谢谢!

    Michael