This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCK-TREE-ARCHITECT:时钟发生器建议

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, LMK1C1102, LMK3H0102, CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1486203/clock-tree-architect-clock-generator-recommendation

器件型号:CLOCK-TREE-ARCHITECT
主题中讨论的其他器件:LMK3H0102CDC6C、LMK6C、LMK1C1102

工具与软件:

你好

我正在设计一个上面有两个 MCU 的电路板、您是否建议让这两个 MCU 同步工作、以便为这两个 MCU 生成相同的时钟。

谢谢

巴塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、巴塞尔:  

    您对时钟频率、输出类型(例如 LVCMOS、LVPECL、HCSL 等)和抖动性能有任何要求吗? 根据您的描述、我希望 LMK3H0102或许适合您的用例。

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、客户端也没有任何要求、唯一的问题是他希望两个 MCU 在同一时钟上运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但我发现此驱动差分时钟、我想通过 XO 时钟引脚馈送两个 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、巴塞尔:  

    LMK3H0102可配置为提供2个同相的单端 LVCMOS 时钟。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的另一个回复中、如果您想要一个不可编程的解决方案、还可以使用固定频率振荡器(如 LMK6C 或 CDC6C)驱动1:2扇出缓冲器(如 LMK1C1102)。 缓冲器的输出将同步、并且此设置不需要任何编程或其他器件配置。  

    此致、  

    Connor