Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572LP, LMX2594
Thread 中讨论的其他器件:、 LMX2594
工具与软件:
你(们)好
我们目前在 700 -800 MHz (采样率时钟)下使用 ADF4356、并考虑改用 LMX2572。
我们已经使用了 LMX2572LP。 这两个器件-标准和 LP 版本当然是类似的器件。
这两个器件的数据表-相位噪声图和数据的编写方式差别很大、因此很难进行比较。
除了数据表中的信息、在 SUB 1000 MHz (分压器处于活动状态)
当相位噪声大于- 10 MHz 时、2572和2572LP 之间是否存在差异、
即宽带相位噪声? 您数据表中的下限建议-150至-155 dBc 下限、但这是基于基准源还是器件的测量限值?
该器件的 频带内接近良好(< 100kHz)、非常出色。 因此,我只是想知道分频器是否有噪声,或其他一些影响,因为数据表没有告诉你使用的参考源是什么(哪个 ADI 做,这是相当有帮助的).
我们已经有了'2572LP 在 T&R 所以想知道我们是否应该从 ADI 产品转移,但我们担心宽带,因为 ADI 部分说-162dBc ... 我们可以测量所有这些东西,当然,但关于数据表的各个方面- IE 是-155地板芯片或测量设置限制???
此致
Glen