This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:启动模式

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1487712/lmk05318b-startup-modes

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户要求我们根据他的时钟需求自定义固件、他们将在自己的工厂预刻录固件。 在这种情况下、HW_SW_CTRL 是否必须连接到低电平?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右侧、将  HW_SW_CTRL 拉至低电平、以 在复位时加载 EEPROM 设置、并使用 I2C 总线进行控制/监控。  这是我认为最常见的用例。

    但这取决于控制方法、即 i2c 或 SPI。

    • 悬空:EEPROM + SPI
    • 低:EEPROM + I2C

    如果在无控制器设置中完全依赖 EEPROM 配置、则 HW_SW_CTRL 可以保持悬空或连接到低电平。  

    参考:LMK05318B 数据表 SNAS801B、 表6-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、  

    我同意 Octo 的意见、HW_SW_CTRL 可以被拉低或保持悬空以从 EEPROM 引导。  

    此致、  

    Connor