This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:500MHz 宽斜坡生成

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1486748/lmx2594-500mhz-wide-ramp-generation

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

工具与软件:

您好!

我需要在10-10.5GHz 范围内生成100us 周期的连续斜坡。

据我从数据表和这些论坛中了解到的、 LMX2594不符合任务要求、因为它的压摆率要慢得多。 我看到了使用 LMX2492 +外部 VCO 的建议。

我不明白的是为什么。 外部 VCO 在内部无法工作时的优势是什么? 我看不到任何明显的区别。 如果没有这种理解、我可能选择的 VCO 较差。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、您好!

    芯片中有7个 VCO 内核、每个内核覆盖大约1GHz 的调谐范围。 此1GHz 范围分为大约190个子频带。 我们需要进行校准、以便针对特定的 VCO 频率选择正确的 VCO 内核和正确的子频段。  

    您所需的斜坡范围为500MHz。 为了保持锁定、需要在斜升期间进行多次校准。 换言之、线性斜坡是不可能实现的。 LMX2594可支持约100MHz 斜坡范围的线性斜坡。

    如果您需要500MHz 线性斜坡、则需要分立式 PLL + VCO 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel、为什么外部 VCO 不会出现此问题?

    VCO 会有什么作用、或者是否有特定的属性可供查找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、您好!

    如果选择覆盖10GHz 至10.5GHz 的 VCO、则可以使用 PLL (例如 LMX2492)来实现线性频率斜升。