This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:输出频率偏移

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484485/lmk03806beval-output-frequency-offset

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04806、LMK03806

工具与软件:

您好!

客户正在根据12MHz~25MHz 输出时钟评估 EVM 的性能。

在 TICS Pro 中、该图显示25MHz 和12MHz、但实际比 TICS Pro 中的计算高5.2%。

通过旁路、OSCout 可显示25MHz、因此它不是基准输入时钟问题。

您能找出这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否可以在此处提供十六进制寄存器值导出功能? 同时、看看导入这些寄存器后再写入所有寄存器是否有效(可能需要尝试使用 LMK04806 GUI 而不是 LMK03806 GUI、这是我之前会遇到的问题):

    e2e.ti.com/.../6064.HexRegisterValues.txt

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kadeem Samuel。

    LMK03806B GUI 寄存器值如下所示。 

    如果我逐一写入每个寄存器、它将生成大约高5%的频率。


    R0 (INIT)	0x80020140
    R0	0x00000C80
    R1	0x00000CC1
    R2	0x00000D02
    R3	0x00001883
    R4	0x000018C4
    R5	0x00001905
    R6	0x01010006
    R7	0x01010007
    R8	0x01010008
    R9	0x55555549
    R10	0x9142400A
    R11	0x3401100B
    R12	0x130C006C
    R13	0x3B03826D
    R14	0x0300000E
    R16	0xC1550410
    R24	0x00000018
    R26	0xAFA8001A
    R28	0x0020001C
    R29	0x008000BD
    R30	0x0400033E
    R31	0x001F001F


    当使用 Kadeem Samuel 发送的寄存器值应用 LMK04806 GUI 时、时钟未正确输出。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JinBae,

    我将在工作台上对此进行测试、明天应该有一项配置。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JinBae,

    我很抱歉耽误了时间,但我还需要一天的时间。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会等你的答复。 谢谢你。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JinBae,

    我认为该值位于 PLL_N_CAL 字段中-该字段为  不自动更新 和需要匹配 N 分频器的值。  

    更新此字段后、将 RESET 切换为高电平然后再切换为低电平、然后写入所有寄存器、我将获得正确的频率输出。

    e2e.ti.com/.../JinBae_5F00_LMK03806_5F00_3_5F00_14_5F00_25_5F00_HexRegisterValues.txt

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kadeem Samuel。

    按照以下顺序验证了是否正常运行。

    1.先重置高电平、然后重置低电平。

    2. PLL 组寄存器写入操作扩展。 (R24~R31)

    3、其它控制寄存器写入操作异常。 (R0~R14)

    感谢你的帮助。

    祝你度过美好的一天!