This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:如何连接未使用的输出

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1487470/lmk00301-how-to-connect-the-unused-outputs

器件型号:LMK00301

工具与软件:

您好!  

我们为8个缓冲器输出使用 LMK00301。 两个引脚未使用。 LVDS 输出。

我们可以浮动未使用的输出引脚而不使用任何 PCB 布线吗? 我们也可以直接连接100 Ω 端接电阻?Ω

如何理解数据表中的以下信息 "以最短铜线长度保持悬空??"?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BX27、

    将未使用的输出保持悬空。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente

    悬空 未使用的输出会  导致 EMC 问题吗? 这是我们的主要关切。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heloo BX27,  
    仍然保持悬空。  
    如果您使用100 Ω 进行端接、现在会有电流在 P/N 和开关噪声之间流动、这是值得关注的问题。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincente、

    好的、我们将使它们悬空。 您可以帮助说明 如何理解数据表中的信息 "以最小的覆铜长度保持悬空"吗? ,不要完全理解。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BX27:

    只需将其保持悬空。