This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1EVM:CDCM6208EVM GUI 错误

Guru**** 2868470 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCEL9XXPROGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483897/cdcm6208v1evm-cdcm6208evm-gui-error

器件型号:CDCM6208V1EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM6208CDCEL9XXPROGEVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 CDCM6208 GUI 在其 PCB 上配置6208、但 GUI 碰巧显示该错误、您可以帮助解决 GUI 错误吗?

谢谢  

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunjing,

    请使用适用于此器件的 TICS Pro GUI、而不是独立 GUI。 使用 CDCM6208、TICS Pro GUI 远不易识别 System.Windows 错误。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    您能否共享 TICS Pro GUI 和用户指南?

    谢谢你

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunjing,

    可在以下位置访问 TICS Pro 软件: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    GUI 设置为与独立软件中的 GUI 相同、EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/scau049a/scau049a.pdf 对此进行了详细说明

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem

    谢谢!

    更改配置时 TICS Pro SW GUI 是否会进行实时更新? 我们是否需要另一个步骤来加载/复位器件软件以加载配置?

    关于寄存器配置、还有两个问题。

    1.是否使用以下位来加载电流寄存器设置?

    2.我们要调整 PLL 环路滤波器来实现更好的抖动性能

    REG0的每个元件配置会产生什么影响? 如果我们将 REG0更改为0x000F、有什么影响?

    如果我们更改为 更大的 C3/更大的 R3/电荷泵电流、则对 PLL 环路有什么影响?

    谢谢!

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunjing,

    只要已连接到器件、TICS Pro 软件就会在您更改器件设置时实时更新。  

    RSTN 将器件保持在低功耗状态、不需要加载寄存器设置。 它可用于重新校准 VCO。

    TICS Pro 可以在 GUI 中查看更改对环路滤波器的影响。 我们还能够根据配置设置建议 RC 值。 请参阅以下内容:

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    要使用 TICS Pro、必须选择哪种模式?

    是否可以通过板上的 USB 连接器加以采用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    应该选择 TIHera 选项。 当您在启动 GUI 后插入电路板时、它应该会自动选择此选项。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem

    选择 TIHera 时、出现 USB 连接问题。

    客户已将固件升级至 SLAC550。

    它是否会导致此问题? 或者它们是否需要额外的驱动器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这应该是唯一需要的驱动程序。 它们是否使用最新版本的 TICS Pro 运行?

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    这是最新版本。

    您能否在 SLAC550之前提供 EVM 中的固件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    可以执行以下 步骤、这些步骤与 Shawn 针对 CDCEL9xxPROGEVM 的第一个主题回复中的 pdf 中的步骤类似: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/904979/cdcel9xxprogevm-using-the-clockpro-software

    但是、不使用该电路板的附加安装程序文件、而是使用此处提供的 CDCM6208电路板的安装程序文件:  

    e2e.ti.com/.../CDCM6208-Installer.zip

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢!

    Kadeem