This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:设置振荡器频率时的数据表差异

Guru**** 2584515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484976/uc2525a-datasheet-discrepancy-for-setting-oscillator-frequency

器件型号:UC2525A

工具与软件:

要设置这个 IC 的振荡器频率、在数据表中给出了一个公式、但是当在数据表中提到的条件下  、即 fOSC = 40kHz (RT = 3.6 kΩ、CT = 0.01mF、RD = 0)计算时、这个值接近39.7Hz 而不是40kHz。

请您检查这一差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请显示您的计算步骤和详细信息、以显示如何获得39.7Hz 频率以及如何 获得 fosc = 40kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该公式意味着、RT 和 RD 以 k Ω 为单位、CT 以 mF 为单位、f 以 kHz 为单位。