This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:ClockPro 未识别电路板-设备驱动程序错误

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CLOCKPRO, CDCEL9XXPROGEVM, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1482291/cdcel9xxprogevm-board-not-recognized-by-clockpro---device-driver-error

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件:CDCE913CLOCKPRO、、 TUSB3410

工具与软件:

你(们)好

刚刚有一个 CDCEL9xxprogevm 用于对 CDCE913芯片进行编程、但我无法让它在 Windows 11下与 ClockPro 进行通信。

我确实重新加载了最新版本的 Clockpro,日期为2025年2月没有任何效果。

设备管理器可以识别该电路板、但显示驱动程序错误、无法验证数字签名。

我发现之前的一个主题建议更新 TUSB3410驱动程序、但提供给新驱动程序的链接无法正常工作。

我看的其他线程在这种情况下似乎是无用的。

显然, progevm 是相当无用的,如果没有办法与它通信,我感到沮丧。  这会暂停项目。

我如何使程序员工作?  从哪里可以找到合适的驱动器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    我怀疑这可能是 Windows 11特有的问题。 我在 Windows 10机器上使用过此板、没有任何问题。 我已请求向我寄送几块板、以便我也可以使用 Windows 11机器进行检查。 这些应在一周左右送达。

    您是否尝试过 以下步骤由 Derek 详述: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169622/cdcel9xxprogevm-driver-installation-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cdcel9xxprogevm%252520driver# ? 这在过去似乎对 Windows 7机器起了作用。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kadeem

    我已经看了 Derek 链接。  问题是指向新驱动程序集的链接无法正常工作。  我不知道在哪里可以找到新的驱动程序集。

    我还看了一下 gpedit 删除驱动程序签名的方式。  这不适用于较新版本的 Windows。  而且、由于我不是 Windows 专家、我不愿意冒制造更糟糕的问题来处理这些问题的风险。

    我认为编程板是最新的。  几天前、Mouser 提供了该工具。  大概和你会得到的一样。

    我将等待您自己的测试、然后再采取进一步的步骤。

    但与此同时、您是否有任何有关 CLOCKPRO 输出文件格式的文档?  我想检查一下事情、可能会考虑其他做事方法。  至少可以说 Clockpro 文档非常少。  也许我没有找到它。

    祝你度过美好的一天

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    输出文件有几种不同的类型。 最易于使用的是 TXT 文件输入/输出。 这样会将寄存器空间中的值作为文本文件提供。 创建配置文件时不需要连接到物理设备、仅用于测试。 配置代码发布表主要用于内部使用、当我们需要批量生成配置并保存有关它的其他信息时。 CSV 文件类似于 TXT 文件、其存在目的比任何其他文件都要更多。

    对于您的用例、仅使用 TXT 文件(或加载和保存设置)就足够了。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢

    我确实查看了一个.txt 输出文件、这已经足够清晰了。  设计我自己的电路内编程器看起来很简单。  我们将在未来考虑这一点。

    我还在 Microsoft 存储库中找到了一些更新的驱动程序。  这是6.7.5.6版、而给出问题的版本是6.5.9018.1。  但是、我对 Microsoft 软件包有点迷失。  不确定必须安装哪些驱动程序文件、当我尝试可能的驱动程序时、我从 Windows 收到了令人讨厌的警告消息。  我觉得暂停手术更好,直到我得到更多的信息。  如果您有已知可以正常工作的驱动程序集、我将不胜感激。  我仍然想运行编程器。  这将使我的原型设计工作变得容易得多。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    我仍在等待接收编程 EVM。 我将此问题升级、以便尽快将电路板交给我。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    不用担心、对于这个原型、我还有其他事情要处理。

    祝你周末愉快

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    发送更新-编程 EVM 已出厂、我应该会在几天后收到它。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新

    同时我尝试了一些其他的事情,没有成功。

    1. 我尝试了一个稍微修改过的版本的 Derek 建议: 我确实  用 版本6.7.5.6的 Microsoft 驱动程序替换了/ClockPro/ProgrammingEVM/Drivers 中的驱动程序文件。  完全相同的行为: 无法识别编程板。

    2. 就在今天早上,我把手放在一台运行 Windows 10的旧笔记本电脑上,这应该可以正常工作。  安装 ClockPro。  但同样,完全相同的行为,在我的主 Win11计算机上。  ClockPro 可以工作、但不会连接到编程板。

    我希望这将有助于您理解这一问题。

    但是、我还有一根 FTDI MPSSE 线缆、想用这根线缆编写一些代码、使自己成为一名电路内编程人员。  想法是从 ClockPro 获取寄存器值、然后使用电缆对其进行编程。  在我进入之前、我还会等一会才收到您的消息。

    希望您能比我更成功地与编程板通信

    祝你度过美好的一天

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    我懂了。 收到评估板后、我会随时向您通报最新情况。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    我按照此线程中的确切步骤(Shawn Han 的第一反应)进行了操作、并且在启动电路板并使其运行方面没有任何问题。 请按照 pdf 中的程序进行操作: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/904979/cdcel9xxprogevm-using-the-clockpro-software。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kadeem

    有一些进展。  现在已识别该板。 现在将显示此窗口、如果我单击电源按钮、第一批两个指示器将打开。

    但主窗口中的连接指示灯不会变为绿色。  所有设备都显示为本地。

    看起来我仍然缺少/误解了一些东西。

    我的插座中确实有 CDCE913PWR、从引脚1开始。  这可能是由于跳线位置错误造成的吗? J2、J3、J4位于底部位置、J5位于顶部。  对吗?

    我还会遗漏什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项: 似乎我的跳线错误。  I 修复了以下问题: J4现在处于向上位置(3V3)。  J3也处于向上位置(Vccout 至3V3)。

    很遗憾、我仍然不能和芯片通信。

    另一件令人怀疑的事情是: EVM 手册中右侧图5的插座图与我在电路板上看到的相反。  我使用电路板上的引脚1标记来定位芯片。  对吧?

    我想我做了一些错误的事情,但我仍然无法找到什么。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    在此软件中、使用编程 EVM  而变化 可与编程器配合使用。 主 GUI 不提供该选项来创建配置。 为此、需要一个 CDCE913评估模块。

    通常、编程评估模块仅可用于对 散装器件进行编程。 要测试配置、需要使用性能评估模块(CDCE913EVM)。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kareem。  非常感谢您的支持。

    我现在很开心。  我终于让编程人员开始工作了。  我没有意识到必须从菜单加载该文件。  我试图直接在文件路径中输入它。

    一旦我理解了对 EVM 编程的限制、我就非常清楚这些限制。  我们的想法是仅将其用于初始开发。  如果事情进展顺利、我肯定还需要一个电路内编程器、虽然这不是很难开发、但我还是更愿意把它作为后续的任务。  如果我们发现 CDCE913毕竟是不合适的、那会有些无用。

    我唯一喜欢的是程序员接口文档几乎不存在。  我觉得这不是很直观。  但是,安装正确的驱动程序后,你提供,并最终了解如何使用它,事情运行良好。

    再次感谢您的帮助、我们现在可以考虑关闭案例。  现在运转正常。

    祝你度过美好的一天

    Robert