This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:22.5GHz 时的输出功率

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1489110/lmx2820evm-output-power-at-22-5-ghz

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

工具与软件:

我正在测试 LMX2820评估板、发现在测量高端频率(约22.5GHz)时、输出上仅测量-5dBm。 不过、数据表建议测量的是+3dBm。

为了在这些频率下实现此输出功率、我是否必须专门在评估板软件中执行某些操作?

此外、LMX2820数据表上的数据是否取自评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    在实验室中、我测得的功率为1.6dBm。 您最好使用 SMA 公连接器将评估板输出直接连接到测试设备。  

    数据表数据是在使用另一个板时获取的。