This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:无时钟输出

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1489280/lmx2594-no-clock-outputs

器件型号:LMX2594

工具与软件:

我在从 LMX2594RHA 获取时钟输出时遇到问题。 我已经根据数据表为每个引脚使用了推荐的连接(电容器、电阻器、GND 等)。 从该器件获取输出时是否存在任何常见问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travian:

    如果它已锁定但在 OUTA_PD 或 OUTB_PD 不等于1时没有输出、您可能忘记了使用50Ω 电阻器上拉输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    输出具有电阻器、如上图所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维安

    下面列出了一些可能的情况:

    1. 确保 OUTA_PD = OUTB_PD = 0、这样输出不会断电

    2. 我们如何知道设备处于锁定状态?  您是否检查了锁定检测引脚或从寄存器中读回 rb_LD?  还可以检查 VTUNE 引脚上的调谐电压、该电压应该在1.2V 左右。 如果是0V 或2.5V、则未锁定。

    3. 确保 POWERDOWN=RESET = 0

    4. 设置 OUT_MUTE = 0和 OUT_FORCE=1、以确保输出缓冲器不会由于校准而静音

    5.对所有寄存器进行编程后、确保将寄存器 R0编程为 FCAL_EN=1、以便运行 VCO 校准。

    此致、
    Dean