This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:VCO 替代产品

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481084/lmx2492evm-vco-replacement

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

工具与软件:

您好!

我们最近购买了 LMX2492EVM、我们想澄清一些有关 VCO 替换的详细信息。

我们的目标是在两种不同的情况下将板载 VCO 替换-一次为5.8GHz 频段的 VCO、另一次为2.4GHz 频段的 VCO。 由于电路板只有一个 VCO 插槽、因此我们计划在这两个 VCO 之间交换以进行测试。

我们希望获取有关我们在购买前需要验证的关键参数(例如物理尺寸、调谐电压范围以及与 LMX2492EVM 的整体兼容性)的指导。

我们考虑的两个 VCO 为:
CVCO55CC-2328-2536 (2.4GHz)

CVCO55CXT-5700-5900 (5.8GHz)

此外、我们知道、更换 VCO 需要修改板上的某些电阻器和电容器。 您能否提供有关如何正确计算所需电阻和电容值以确保在这两种情况下实现理想 VCO 运行的指导或参考资料?

我们感谢您的支持、并期待  您的 建议。

 

e2e.ti.com/.../CVCO55CC_2D00_2328_2D00_2536.pdfe2e.ti.com/.../CVCO55CXT_2D00_5700_2D00_5900.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    CVCO55系列封装适合评估板。

    VCO 的频率范围和相位噪声是必须满足您的应用需求的关键参数。

    环路滤波器设计还会使用其他关键参数、例如调谐灵敏度和输入电容。  

    要设计环路滤波器、建议使用 PLL 仿真(https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)。  

    如果您对 PLL 理论和设计感兴趣、请访问我们的视频培训页面。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-introduction-to-clocks-and-timing.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    在验证参数并确保我们选择的 VCO 兼容后、我们注意到、多个电阻器和电容器(例如 R5、R14、C5和 R4pLF)似乎对于正常运行至关重要、但并未包含在您提供的仿真中。

    您能否说明一下、无论实施的是哪种 VCO、数据表中指定的值是否普遍适用? 或者是否需要根据新的 VCO 参数来调整它们? 此外、是否存在我们可能忽略的需要修改或更换的任何其他组件?

    此外、我们想确认是否可以通过 TI 的 GUI 直接禁用内部 VCO、或者是否需要在电路上物理断开连接、以确保外部 VCO 正常运行。

    我们感谢您的指导、期待 您的 答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    R14和 C5是 VCO 的电源滤波。  

    您需要 R5将 VCO 的输出连接到 SMA 连接器和 PLL Fin*。

    R4pLF 和 C4pLF 构成环路滤波器的第4极点。 如果您的环路滤波器少于四阶、您不需要它们、但 R4pLF 应为0Ω。  

    LMX2492是一个 PLL、不包含 VCO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再问几个有关 LMX2492EVM 配置的问题。

    外部 VCO 集成:
    由于我们计划连接外部 VCO、因此我们想知道是否需要执行任何特定步骤来断开内部 VCO、从而确保仅使用外部 VCO。 此外、我们是否需要修改 TI 的 TICS Pro 软件中的任何设置以适应此更改?

    开环扫描配置:
    我们打算在开环模式下进行频率扫描、在这种模式下、PLL 不会连续锁定到频率上、从而可以实现更快的扫描。 我们究竟如何配置该模式? 启用斜坡是否会自动将系统转换为开环运行、或者我们是否需要修改其他设置?

    电源连接:
    根据原理图、5V 电源电压需要通过 SMA 连接进行连接。 这是为 LMX2492EVM 供电的唯一方法吗、或者是否有替代方法? 如果需要 SMA 连接、我们是否需要特定适配器将标准电源连接到 SMA 输入? 您是否出售此类电缆或适配器?

    射频输出端接:
    在提供的原理图中、我们注意到一个射频输出连接到50欧姆端接电阻器、而另一个输出连接到频谱分析仪。 是否需要连接50欧姆端接电阻器、或者我们是否可以在不影响性能的情况下将其保持断开状态?

    我们感谢您的支持、并期待 您的 答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    此 PLL (和斜坡引擎)设计用于在闭环系统中工作。 如果您打开环路、斜坡引擎将无法使 VCO 斜升。  

    SMA 连接器只是一个接口、您可以使用任何导线连接 EVM 和电源。

    哪种端接电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在继续进行连接之前、我们希望确认必要的步骤、因为我们已经拥有外部 VCO 并准备好将其集成。

    为了正确连接外部 VCO、我们要将其安装在指定位置、并确保 R5、R14、C5和 R4PLF 安装到位、使 VCO 正确连接到环路滤波器。

    但是、我们需要弄清楚 EVM 是如何确定使用内部还是外部 VCO。 具体来说、我们是否需要断开 R6以防止内部 VCO 输出射频信号? 此外、是否应该移除 R4LF 以防止内部 VCO 接收来自环路滤波器的输入?

    非常 感谢您提供有关这些方面的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    必须关闭板载 VCO 的电源、移除 L4和 L5。 还要移除 R6和 R4_LF 以断开此 VCO 与 U2p 和 U1的连接。