This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:TLC555-Q1 -单稳计时器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1488917/tlc555-q1-tlc555-q1---monostable-timer

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555

工具与软件:

尊敬的团队:

555用于单稳计时器。

触发555后、计时器将在 MC 上工作 并测量时间。

1- TL55Q 26M AJQHG4

2- TL55Q 87K A2QTQ4

有两个不同的555芯片、它们以不同的时间排序。

如果使用87K 芯片、则测得的时间为200ms

如果使用26M 芯片、则测量时间为100ms

所有其他元件相同、芯片在 PCB 上互换。

26M 和87K 芯片之间是否有区别

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zabbza、

    这些旧样片之间没有区别。  

    预计的时间是多少? 触发信号是否在预期时间之前变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    "那你打算怎么办?"

    预期时间一定不能随芯片的变化而变化。

    "触发器是否在该预期时间之前变为高电平?"

    如果使用87K 芯片、则触发器在200ms 处变为高电平

    如果使用26M 芯片、则触发在100ms 为高电平

    所有其他元件相同、芯片在 PCB 上互换。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zabbza,

    触发是输入;TLC555不会生成该信号。  

    您能否分享原理图和波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    抱歉定义。 你是对的。

    MC 输出为下一次测量变为低电平。 I 写入根据 MC 定义

    在数据表中、测试时1.2MHz 到2.1MHz 之间的最大频率变化。

    由于这一规格、读数值会发生变化、对吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zabba,

    在该电路中、TRG_IN 应在短时间内保持低电平。 它必须在电容探头充电至2/3 VDD 之前变为高电平;否则、输出脉冲在触发变为高电平之前不会结束、这是不正确的输出高电平时间。   

    [报价 userid="531426" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1488917/tlc555-q1-tlc555-q1---monostable-timer/5725695 #5725695"]

    n 数据表最大频率在测试时在1.2MHz 和2.1MHz 之间变化。

    由于这一规格、读数值会发生变化、对吗?

    [报价]

    否、无关。 这里更多的是传播延迟  

    100ms、10M 欧姆时应为9.1nF

    200ms、10M 欧姆时应为18.2nF

    在比较期间、电容探头电容是多少?